主题中讨论的其他器件: BQ25792、 BQ25798、 BQ24650
我们的问题是 BQ25792EVM。 我们将其用于太阳能电池板(12V)(带12V 稳压器)、6800mA 电池和消耗80mA 电流的系统。
我们上周放置了它、我们显示电池板提供了大约200mA 的电流、并且自状态指示灯亮起以来、电池正在充电。 但在一天结束时(晚上)、LED 熄灭(正常)。 负载在24小时内始终消耗80mA 的电流、因此电池消耗的电流是负载消耗的电流。 第二天,当太阳能的光再次出现在面板中时,BQ25792EVM 没有开始为电池充电.... 4天之后、电池电量耗尽、负载关闭(因为它没有电池供电)、即使在阳光下、面板也不会提供任何电流。 然后、我取出了 BQ25792EVK 中的其中一根太阳能导线、并再次连接了它。 然后、它又开始充电。 发生什么事了?
我们需要它作为太阳能充电器、我的意思是、如果电池在白天没有完全充满电、请给电池充电
我们已经安装了根据太阳能电流向我们的平台发送电压的器件、并且在4天内、太阳能未提供任何电流。
我们应该更改 BQ25792EVM 中的任何配置、还是应该执行什么操作?