This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:有关外部电源路径的问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988233/bq25302-question-about-external-power-path

器件型号:BQ25302

你好

我对外部电源路径有两个问题。

1.是否需要为手机等普通设备添加外部电源路径? 目的是为了更好地保护电池? (防止客户同时充电和放电)

2. R 的建议值是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      PowerPath 是指您希望在为电池充电时直接从适配器提供 SYS 负载、如果适配器不存在、则电池可以为 SYS 供电。 这使得 SYS 即使在电池深度放电时也能够被供电。 电阻器 R 用于确保栅极不悬空、并将其下拉至已知电平(GND)。 您可以使用10k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar!

    您是否有任何建议的 VBUS 二极管器件型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

     我们没有特定的选择器件型号。 选择由设计人员决定。