This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:可由 LAUNCHXL-F28379D &放大器控制;MSP431 EVM?

Guru**** 693740 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, LM5170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987181/lm5170evm-bidir-can-be-controlled-by-launchxl-f28379d-msp431-evm

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DLM5170-Q1

大家好、

你好。


客户有此 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D、他们想知道是否可以使用它来控制 LM5170-Q1 EVM? 此外、如果您也有使用任何 MSP431 Launchpad 控制 LM5170-Q1 EVM 的经验?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您发帖。  我们的团队是模拟电源组、我们的支持在模拟解决方案的范围内。  我们确实在几年前试用了 MPS431、但在改用 C2000之前、我们没有完成它、而 C2000是 参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-01168。  

    使用 launchpad 时、如果使用它来处理电压环路、则需要通过 ISETD 信号来控制 EVM。   如果您仍然希望 EVM 的模拟电压环路正常工作、则应使用 Launch Pad 通过替换 EVM 的 U13来控制基准电压。  当然、DIR、UVLO 和 EN1/2也可以由 Launchpad 控制、您可以读取 IOUT1/2以获取通道电流信息。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我是否可以假设问题已解决、以便我现在可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    是的、您现在可以关闭。 如有进一步的查询、我将联系我们。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Art!  祝您在项目中好运。