Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM76005-Q1大家好、
你好。
我们的客户正在寻找一款可编程降压转换器、在该转换器中可以对输出电压进行数字调节。 或使用稳压器的 DAC 输入。
输入电压为40V、输出电压需要在5V 至32V 之间变化、电流输出额定值为4A。 这是上电时设置的一次、只有在空载条件下才会进行更改、因此可以忽略动态条件。
感谢您在这方面的帮助。
提前感谢!
艺术