请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145EVM-HD-20A 主题中讨论的其他器件:LM5145、 LM5146-Q1
客户对评估 LM5145感兴趣、因此他们询问 LM5145EVM-HD-20A 的 EVM 电路板布局文件(原理图文件)、无法通过 TI.com 找到该文件。 您是否可以帮助我们共享文件以便我们转发给客户?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户对评估 LM5145感兴趣、因此他们询问 LM5145EVM-HD-20A 的 EVM 电路板布局文件(原理图文件)、无法通过 TI.com 找到该文件。 您是否可以帮助我们共享文件以便我们转发给客户?
谢谢。
您好、Yu、
查看以下 LM5146-Q1 EVM 文件 :https://www.ti.com/product/LM5146-Q1#design-development##design-tools-simulation。 这是一种8A/400kHz 设计、在 FET 上具有更好的输入电容器位置。
接下来、我将安排上传 LM5145 EVM 文件。 可能需要几天时间才能在线显示。
此致、
Tim