主题中讨论的其他器件: BQ25713
您好!
我将在高功率设计中使用 BQ25792。 输入最大为20V、5A。 电池组是一个3s2p 电池组、充电电压为16.8V、充电电流可能为2.5-3A。
此电池组是降压/升压转换器(TPS55288Q1)的输入、可针对各种电压进行配置、最高功率输出为20V、5A。
我的问题与 BQ25792的 BATFET 有关。 理想情况下、下游降压/升压转换器的输入是 BQ25792的 SYS 引脚、但我不确定电池组正极端子和 SYS 引脚之间的 BATFET 在最高功率条件下能否承载足够的电流。 如果电池充满电、我们只能在输出端提供100W 的功率、因此我可以假设最小电池组电压为~11V。 TPS55288Q1的100W 输出可能需要110W 的输入功率、在11V 时为10A。 如果未插入充电器、SYS 引脚必须为10A 直流电源。 BATFET 是否能够做到这一点? 如果不是、BATFET 可以提供的最高直流电流是多少?
谢谢、
Rob