This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901-SP:SEL 信息

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-070002, UC1843A-SP, UC1901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989806/uc1901-sp-sel-info

器件型号:UC1901-SP
主题中讨论的其他器件:TIDA-070002UC1843A-SP

团队、  

我的迫切需求是为硬隔离式内务处理电源(~50W)提供架构。

与 TIDA-070002类似

PWM 控制器(UC1843A-SP) SEL/SEB/SEGR 的抗扰度高达75MeV.cm2/mg,这是一个好消息。

 

航天类规定 隔离式磁反馈器件(UC1901-SP)的 SEL  为双极。

双极性没有太多的影响。 SOI 上是双极的吗? 我想知道的是、UC1901-SP 是否会锁存? 如果是、处于什么 SEL 级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    双极通常意味着器件被视为不受破坏性影响。

    但是、UC1901-SP 没有 SE参见 报告。

    谢谢、

    Daniel