请提供以下电池指示灯要求的设计:
监控范围:12V 至14V
当电池电压为12V 时、1个 LED 应亮起
当电池电压为14V 时、10个 LED 应亮起。
如果有任何现成的设计、请提供。
还提供了相同的设计计算
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已根据您在帖子中提到的要求修改了数据表中的电路。 请参阅下面的原理图。 您应该有一个分压器网络来缩小 LM3914输入缓冲器的输入电压范围。 对于下面显示的原理图、对于11.9V 的 VBAT、所有 LED 将关闭、R3的电压将为0.566V。 因此、当整个分压梯上的总电压为1.25V 时、R1应具有0.566V 的电压。 由于内部梯形电阻器的总和为10K 欧姆、因此 R1需要为8.26K 以在其上提供0.566分压。 这应满足您的要求:当 VBAT 为12V 时、1个 LED 亮起;当 VBAT 为14V 或更高时、所有 LED 亮起。
此致、
辽卡特
感谢您的回复。
在构建上述电路后、观察结果为:-
1.对于11.9V -所有 LED 关闭(R3上的 VTG = 0.566V、R1 = 0.565V)
2.对于13.4V - D1 LED 亮起(R3=0.638V、R1=0.565V)
3.对于14.8V - D1、D2 LED 亮起(R3=0.704V、R1=.565V)
…
9.对于24.9V - D1至 D9 LED 亮起(R3= 1.857V)
10. 对于26.3V - D1至 D10 LED 亮起(R3=1.25V)
这不符合要求。
请提供满足更新要求的解决方案(不适用于12V 至14V)
已更新范围:11V 至13.7V
对于11V 输入、D1 LED 应亮起
2.对于13.7输入 D1至 D10,所有 LED 都应亮起。
等待您的回复。
您好!
感谢您的耐心等待。 我对它进行了研究、对于您上面提到的范围、我认为我们必须使用一个稍微复杂的电路来将基准电压调整到适当的范围。 请使用下面显示的修改后的原理图(从数据表的图1修改)、如果您使用的元件值为 R1=2K、R2=5.3K、R3=39.1K、R4=20K、R5=10K、 您应该能够覆盖11V 至13.7V 的范围。
这将按如下方式工作:当 VBAT 略低于11V (例如10.9V)时、分压电阻器 R5的电压应为~3.63、对于13.7V 的 VBAT、R5的电压应为~4.56V。 电阻分压器 R1/R2的组合会将基准电压调节为~ 4.56V、以解决此问题。 由于 LM3914 + R3的内部电阻分压器上的电压为4.56V、因此使用分压器公式计算出电阻 R3为39.1K、因此当 VBAT 为~11V 时、其两端的电压为3.63V。
请使用以下原理图进行此设计。
此致、
辽卡特