This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:TPS536C7B1的 EVM 固件

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989028/tps536c7-the-evm-firmware-of-tps536c7b1

器件型号:TPS536C7
尊敬的先生:
我的客户从  )EVM(TI 控制器 TPS536C7B1)中读取固件、并下载到客户‘s 系统(TI 控制器 TPS536C7B1、但  客户系统在控制器使能引脚上拉高后无法启动。
客户的调试步骤如下:
    ‘s 控制器的外设电路与 TI EVM 控制器的外设电路相同;
    2. GUI 可以与控制器正常通信;
3.    控制器 VDD 1.5V 基准电压、PWM 三态、CS 基准电压正常;
4、    一些寄存器可以修改;
    某些寄存器无法由 GUI 修改;例如(EEh) MFR_SPECIFIC_EE (PIN_DETECT_OVERRIDE);
    6. GUI 异常。 此类 Vin 报告为5.5V、Vin UV 阈值为4.5V、但 GUI 报告 Vin UV;
7.   客户的应用是电源轨 A:VIN=4-6V、PHASE=6 (PWM1-PWM6)、FS=1.2MHz、Vo=0.8V (通过 GUI 修改 Vo)。
8.     TI 能否帮助提供为系统供电的固件?
您可以将其发送给我、 jack-li@ti.com

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JACK,您能否发布您尝试加载的配置文件? 我将要求团队成员查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请提供配置文件和原理图、或发送至电子邮件 ID: ramasiddaiah@ti.com   

    • VIN_ON 电压是多少?
    • 您在 GUI 中看到了哪些故障?
    • 提供应用程序详细信息。
    • 功率级在这里使用什么? 某些功率级可能不支持1.2MHz 频率。

    谢谢。

    此致、

    Rama。