This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:校准安装

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985220/bq34110-calibration-installation

器件型号:BQ34110

在使用定制板和 C 编程代码进行校准期间:  

请解释这些问题:

1.使用校准序列之前是否有任何配置设置?

2. TRM 注意在一节锂离子电池上完成的校准。 我可以改用具有4节串联电池的电池组吗?

3.我无法理解 TRM 的拆封访问顺序,您应该解释一下吗?

4.我应该何时以代码序列访问密封模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gehad、

    TRM 的第5章概述了配置步骤、其中显示了所有配置。

    校准所需的化学成分或电池组配置无关紧要。

    除非需要防止监测计被篡改、否则不需要密封/解封功能。 其他 E2E 论坛主题中介绍了密封/解封流程: e2e.ti.com/.../bq34110-trm-does-not-provide-clear-instructions-on-how-to-seal-unseal-data-flash

    一旦一切都初始化、您只需从应用中的监测计中提取信息、就应使用密封模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从完全访问模式转换到非密封或密封模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gehad、

    上面共享的链接提供了一个开关模式(密封/非密封/完全访问)的示例。 我建议查看其他 E2E 帖子、其中包含更多信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从 完全访问模式转换为非密封 模式,您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gehad、

    完全访问非密封封装没有实际用途、因此我们的测量仪表中未包含此功能。 您必须先密封测量仪表、然后将其解封。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解上述链接中的这一表述 :
    密封至取消密封模式:以  小 字节序向 MAC()写入代码:如果0x12345678 被写入为取消密封代码, 则写入0x 34 12,然后写入0x78 56至0x00

    是否应该为每个命令显示所需的顺序(字节1、字节2、...等)? 如果在命令之间有任何所需的等待时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gehad、

    TRM 和上面链接的其他 E2E 帖子中介绍了解封/密封/完全访问程序。 两条命令 bustt 可在4秒内写入。

    将代码写入 Control()或 ManufacturerAccessControl()时,必须以小端字节序发送代码;因此,如果将0x1234和0x5678作为 unseal 代码写入 security_keys(),则要取消密封,需要写入0x34 0x12,然后写入0x78 0x56。 这两个代码必须在4秒内写入才能成功。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了本节,但无法理解。 您能不能为它编写所需的帧序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gehad、

    上述 E2E 帖子中概述了该过程,您最多可以将代码的前半部分以小端字节序的形式写入 Control()寄存器(0x00),例如将代码解锁为0x12345678:

    器件地址(0x16) CONTROL ()(0x00) 0x34 0x12

    不超过4秒

    器件地址(0x16) CONTROL ()(0x00) 0x78 0x56

    此致、

    Wyatt Keller