This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:请检查静电图以了解可调光 LED 线路灯

Guru**** 2504775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988920/tps92515hv-please-check-shematics-for-dimmable-led-line-light

器件型号:TPS92515HV

尊敬的 Sirs 和 Madame:

这是我用于调光 LED 的第一块板。 必须使用其中的多个电路板实现可调光线路光。 这用于摄像机检查系统。 由于摄像头本身的采样频率为65kHz、因此 LED 的开关频率必须明显更高、输出纹波必须尽可能小。
12个 LED 串联工作、最大电流为1A。输出电压为12x3.1V = 37.2V。
调光电平由 J3上的0-10V 电压指定。 通过 RV1进行微调、以便所有 LED 板在相同的调光电压下同样明亮地亮起。
在 PWM 输入端的温度开关 LM26CIM5 RPA 的帮助下、当电路板温度高于65°C 时、LED 应关闭

电路图是否正常? 有什么可以做得更好的吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、C7、我认为应该位于 D2的另一侧 VCC 上。  根据设计计算、纹波将非常低。

    如果您具有 Vin 范围、我可以查看这些工作点。

    设计计算、我对输入使用了48V 作为猜测:

    输入电压 48
    VLED 37.2.
    Iledmax 1 A
    Viadmax 2.405063291
    RCS 0.235 电阻
    指示 0.00022 h
    很好 36000 电阻
    COFF 4.7E-10. F
    输出电流 1
         
    VCS 0.240506329
    IPEAK 1.023431188 A
    IOFF 0.001019444 A
    TOFF 4.61035E-07
    1.58801E-06
    fsw 488031.9149 kHz
    DIL 0.077956899 Apkpk
    国际志愿工作协会 0.984452738 Aave

    此致、