This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:用作逆变器。 电容器和肖特基放置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988891/lmzm33603-using-as-an-inverter-caps-and-schottky-placement

器件型号:LMZM33603

大家好、

我打算像在逆变器中一样使用 LMZM33603从24V 电源获取-10V 电压。

电源设计人员为我提供了建议的设计、该设计转换为 PCB、如图所示。

但是、随着通常缩进的 GND 和 VCC 引脚交换、它为输入和输出电容器生成不同的路径。

您是否仍然认为这是实现良好 EMI 性能的正确位置、或者我们是否应该更改它?   

很高兴获得一些见解。

Fabian

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现电源设计器甚至是错误的?  AGND 是否仍应连接到实际 GND? 不对新的负桥臂,原因是它在内部工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是准确的。

    请参阅以下资源

    www.ti.com/.../snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 EMI 性能可用于您的应用。

    如果您希望减少问题、可以以较低的频率进行切换。