This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915电池平衡?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988468/bq77915-bq77915-cell-balancing

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ24133

大家好、我已经使用 BQ7791502PWR (DigiKey)完成了上述布局、该电源用于具有电池平衡功能的3 x 18650电池、并通过 BQ24133充电器芯片进行充电。

1) 1) 我遇到的情况是、当电池充电时、它们都保持在与充电大致相同的水平、但仅限于充电

     当电压达到4.50伏而不是4.20伏时停止充电?

2) 2) 如果在此之后关闭设备、并在接下来的8天(充电器断开连接)内保持此状态 、则电池电压似乎在每天都会缓慢降低

    它们的电压全部保持在相同的水平或更低,直到达到3.70V?

3)我最初有(OCDP)- R92 @ 100K、但由于电池在不同的电压下充电、直到电池组达到12.6V、然后充电停止、因此无法正常工作。

  我将其更改为604K、并将各种电压固定为与充电时的电压大致相同、但似乎将单个电池的电压提高至4.50V

  电池组总电压达到13.5V、充电将停止?

4) 4)我尚未尝试将 OCDP 电阻器 R92更改为其他值、但该问题似乎与 R92值相关、即 R92的电流值= 604K?

您能不能查看我的电路图、然后在现场给我一些关于这个问题的信息?

此致

Craig

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    BQ7791502 VOV - VFC 为100mV、VOV 为4.2V、因此 VFC 预计为4.1V。  我不知道 BQ24133、但可以看到它固定为4.2V/节。  正常工作时、由于每节电池的容差或任何不匹配、它可能会将电池充电至 OV 阈值。  

    您可能需要检查充电器的连接、它应该连接在 PAC-BATTERY 上-以便充电 FET 能够停止电流。  同时检查 R91可能对充电器产生的影响。  R91应对充电器没有影响。  如果没有、您可以咨询充电器专家、以检查是否存在过充电压。

    电池充电至 OV (包括4.5V)时、BQ77915将看到 OV、并应平衡电池至 VOV- OV迟滞 或4V。

    请告诉我们您的发现。