请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 当使用 BQ_Studio 对 BQ34110进行重新编程时、我希望在进行更改时更新`DF Status Checksum`、`All DF Checksum`和/或`if Checksum`。
值保持相同的顺序:0x0000、0x0000、0xfbd3e090。 如何激活此功能、技术参考说明只是几行文本、没有任何进一步的说明?
此致、
Roland