This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:电感器值选择问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988504/tps63900-inductor-value-selection-question

器件型号:TPS63900

大家好、

我的客户设计了该器件、但他们希望使用1uH 电感器。

所以他们需要我们的建议、它是否正常?

或者设计1uH 电感器是否存在任何问题或标准?

在我们的 EVM 和数据表中、我们以2.2uH 为例。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    数据表建议使用2.2uH 电感。

    为了获得最佳的可靠性和环路稳定性、我建议客户遵循此规则。