This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:PSpice 仿真

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986959/ucc28951-q1-pspice-simulation

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

e2e.ti.com/.../UCC28951-Pspice.rar

您好!

我们将通过 PSpice 仿真回顾该电路。  我们 希望使用 UCC28951来设计750W PSFB 转换器。

输入电压:18V-32V

输出电压:28V/750W

频率:100kHz

 我们正在尝试在 PSpice 中进行仿真。 无论我做什么、输出电压都不会增加。 我不知道是什么问题。  您能不能支持解决我们的问题。

谢谢

Ömer μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要设置正确的输出电压、您需要根据输入要求设置变压器匝数比、并调整 R70和 R71以设置输出电压。  因此、如果其中任何一个设置不正确、您将无法实现输出电压。

    您还可以使用 Webench 工具检查您的设计、点击以下链接、它也会为您检查设计。  您应该能够重复 PSpice 仿真中的结果。   https://www.ti.com/product/UCC28951?keyMatch=UCC28951&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    借助正确的变压器匝数比和补偿、您应该能够调整 PSpice 模型以获得所需的输出电压。

    此致、