This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088与 TPS61288相比、在3V 至6V 至9V 的升压范围内、哪一个具有更大的输出功率?

Guru**** 2771055 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61288, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987836/tps61088-tps61088-vs-tps61288-which-one-has-more-output-power-when-boosting-from-3v-to-6-9v

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61288

我们的设计具有一个单节锂离子电容器(2.5-3.8V)或两节串联超级电容器(总共5V)作为"最后关头"的备用电源。 系统为老式硬盘提供12V 电源、在旋转过程中可能需要高达2A 的峰值电流。

我们决定使用两级升压来确保12V 时的输出足够。 第一级升压转换器应尽可能从电容器中挤出更多的焦耳、然后将升压到12V/2A 对于第二级升压转换器(可能是 TPS61089)而言是一项简单的工作。

我的问题是、在 TPS61088和 TPS61288中、哪一个更好地从3V 升压到6-9V。 在数据表中、TPS61088能够在3.3V 输入电压下生成27W 输出、这令人印象深刻。 该芯片的效率为~90%、可从电源中挤出30W 功率。 对于 TPS61288、该芯片可在输入电压为3.6V 时生成26W 输出(13V 时)、效率更高。 尽管输出电压比 TPS61088高1伏、但最大输出功率似乎没有显著增加。 这是一个惊喜、因为 TPS61288具有15A 谷值电流限制、比 TPS61088增加50%的百日咳。

总之、我们需要您的建议、即在输入电压大约为3V 时、哪一个可以生成更多的输出功率、以及可以生成多少功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61288 具有更高的输出功率能力。 器件开关峰值电流限制通常为15A、而 TPS61088开关峰值电流限制典型值为11.9A。

    实际上、我想您可以使用一级升压来在12V 时输出。 TPS61288输入 UVLO 上升阈值最大为2.4V、下降阈值最大为2.0V。 它具有足够的电流能力、可为硬盘输出12V/2A 峰值功率。