请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62240 大家好、我有一个板、 其中 TPS62240的 VIN 连接到电池。
当 VIN 降低设置的3、1V 电压时、会发生什么情况? TPS62240开关关闭或 VOUT 随 VIN 下降?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
器件不会关闭、它将进入100%压降模式。
根据数据表:
'保持稳压的最小输入电压取决于负载电流和输出电压、计算公式如下:
VINmin = VOUTmax + IOUTmax×RDS (on) max + RL"。 因此、如果 VIN 低于该值-转换器将进入100%模式
有关该器件100%模式运行的更多信息、请参阅 数据表中的第8.4.3节。
器件关断的唯一情况是 VIN 降至高电平 EN 电压阈值以下。
此致、
Davor