This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25980:bq25980应用问题

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986960/bq25980-bq25980-application-question

器件型号:BQ25980

大家好、

BQ25980用于2s 电池充电、 如果不考虑成本因素、我们是否可以使用1 BQ25980作为2:1为1s 电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

     

    BQ25980仅可用于2芯串联电池充电。 我已通过 E2E 向您发送友谊请求。 请接受此请求、以便我可以向您发送一封私人邮件、其中包含有关1节电池充电的更多信息和建议。

     

    此致、

    Angelo