This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电池状态监控器的4节锂离子串联电池(14.8V)的电池充电器 IC 要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987680/requirement-of-battery-charger-ic-for-4-lithium-ion-series-battery-14-8v-with-battery-status-monitor

主题中讨论的其他器件:BQ25792

你(们)好

建议使用所需的 IC 来实现电池充电电路,以便为4节串联(14.8V)锂离子电池充电。 它应该能够包含电池充电保护。 它应支持电池充电状态监控、剩余时间等

输入电压为12V DC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivin、

    TI 的所有电池充电器都不集成电池电量计功能、例如计算剩余时间和状态监控。  但是、我们的许多最新充电器、如 BQ25792、都集成了一个 ADC、用于进行瞬时电压和电流测量、可与主机软件配合使用以估算电池容量。

    此致、

    Jeff