This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HV -二极管损坏

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987465/lm2576hv-lm2576hv---damage-of-the-diode

器件型号:LM2576HV

我希望技术支持人员能够了解降压稳压器电路中二极管的损坏。 该电路将 VIN:50V 转换为 VOUT:5V、电流为100mA。

使用的二极管为 PN:100V/5A 的 SB5100。 我在靠近射频(TV 发射器)的电路中使用此转换。

具有相同问题的另一个电路

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉。

    我查看了二极管的数据表、它看起来很满意。

    您是否已确认替换二极管会导致稳压器正常工作? 无需更换 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    它只会损坏二极管、这非常令人印象深刻。 现在、我尝试损坏部件、但我无法损坏。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    它只会损坏二极管、这非常令人印象深刻。 现在、我尝试损坏部件、但我无法损坏。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这对我来说也是令我感到惊讶的,因为我在《渐近监管》方面的经验也是如此。 我们可能需要确定二极管的一些替代器件型号、并使用这些器件进行一些实验、以帮助确定根本原因。 我认为数据表有一些好的建议。