请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460 大家好、
在61460上、我们是否有关于低负载分布的任何信息? 在100uA 左右的极低负载电流下、效率如何?
此致、
RJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在61460上、我们是否有关于低负载分布的任何信息? 在100uA 左右的极低负载电流下、效率如何?
此致、
RJ
您好、RJ、
根据您的器件型号、轻负载下的效率会有所不同。 FPWM 型号(FS)的效率将低于自动模式型号(AS)。
数据表提供了有关常见输出电压(3.3V、5V 等)的预期效率的指导。
例如、请参阅 图35和图36。 图35是 AS 变量、因此为了突出轻负载下的高效率、曲线采用对数刻度。
图36是 FPWM 的 AF 变型、其效率将显著降低、并具有固定开关频率的优势。
在1mA (测量的最低电流)下、3.3V 输出电压应用的常见电池输入应用(13.5V)约为~88%。
尽管此处未进行测量、但您可以预期100uA (0.1mA)下的效率也会达到~87-88%的效率。
此致、
Jimmy