This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:由于 BQ 器件连接错误而损坏

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986619/ev2400-is-damage-due-to-wrong-connection-of-the-bq-device

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQSTUDIO

您好!

遗憾的是、BQ34Z100-G1以错误的方式焊接在电路板上、并连接到 EV2400 I2C 端口。 之后、EV2400 无法正常工作。  是否有任何方法可以修复此损坏的 EV2400?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于可以在 BqStudio 中检测到 EV2400、我认为电路的安全部分可能存在问题、因此我打开 EV2400盒并根据原理图跟踪 SCL 和 SDA 信号。 R18电阻器损坏。 使用另一个100欧姆电阻器更改了它、问题已解决。