请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79606A-Q1 大家好、
我的客户正在尝试使用 TI BQ79606A-Q1替换他们的电池管理解决方案(NXP MC33772B)。 因此、如果可以更换、请查看以下要求。 我认为他们的要求符合 BQ79606A-Q1的规格、但需要进行更详细的检查。
要求:
A.工作电源电压范围:小于5V (主电源电压除外)
b.支持最少3节电池
C.用于电池平衡的集成 FET
D.支持的功能安全 ASIL:超过 ASIL-B
e.支持的 ADC 和 GPIO:超过4通道
此致、