This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:将 LM73100RPW 用作具有交流适配器选项的双电池控制器时的原理图审阅

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986120/lm7310-schematic-review-with-lm73100rpw-used-as-dual-battery-controller-with-ac-adapter-option

器件型号:LM7310

有人建议我就这一问题发布一个新的帖子、现在就这样。

在此处发布的原理图中: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/982290/bq24600-battery-charging-and-power-gate-using-lp73100rpw-in-a-dual-battery-design-schematic-review-request

 所附原理图第2页上有两个 LM73100RPW (错误地标记为 LP73100RPW、抱歉)、充当电池开关控制器、允许用户选择 A、B 或 A+B 作为电源。 电池 A/B 有一些电压测量、可以选择充电较高的电池并防止切换至放电电池、但我认为该部件应该正常工作。

还有一个交流适配器、在插入时应该为主系统轨供电(同时也为电池充电、但这与这个问题无关)。

这里的问题是 、当 DC_IN 电源轨(标称电压约为15V)通过 D8进入 BATT 电源轨(电池为2S1P 锂离子电池)时、LP73100会怎么做。 LP73100是否会停止导通(尽管 BAT_A/B_OFF_CTL 可能会开启)并采取正确的措施?

数据表中提到了以下内容:

> 该器件集成了反向电流阻断 FET (BFET)、其工作方式与理想二极管类似。 是 BFET
线性调节、以在正向导通模式下保持较小的恒定正向压降(VFWD)并将其关闭
如果输出电压超过输入电压、则完全阻止从 OUT 到 IN 的反向电流。

那么、这意味着我的原理图应该起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamasaki、

    感谢您的联系。 我看不到随附的原理图。 请附上。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它与原始文章所附的原理图相同、链接到: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/982290/bq24600-battery-charging-and-power-gate-using-lp73100rpw-in-a-dual-battery-design-schematic-review-request

    bq_lp_charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamasaki、

     是的、原理图应该起作用。 两个 LM73100器件都将阻断反向电流。 LM73100可在器件启用时以及器件禁用时阻断反向电流。 只需确保 EN 引脚上的电压不超过建议值5V。  

    此外、您还可以使用 LM73100代替二极管 D8。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463541" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/986120/lm7310-schematic-review-with-lm73100rpw-used-as-dual-battery-controller-with-ac-adapter-option/3643682 #3643682"]只需确保 EN 引脚上的电压不超过建议值5V。  [/报价]

    哦、由于电池 A/B 是2S、我应该从数据表中遵循这一点吗?

    For supply voltages below 5V, it is okay to pull up the EN pin to IN directly. For supply voltages greater than 5V or systems which can be exposed to reverse polarity on input supply, it is recommended to use a pull-up resistor with a minimum value of 350 kΩ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamasaki、

    是,对于在其建议条件下操作的设备,请遵循此步骤。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463541" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/986120/lm7310-schematic-review-with-lm73100rpw-used-as-dual-battery-controller-with-ac-adapter-option/3643682 #3643682"]您也可以使用 LM73100代替二极管 D8。

    是的、但我并不是很担心效率或 ovlo/UVLO、因此二极管可能是可以的。

    [引用 userid="463541" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/986120/lm7310-schematic-review-with-lm73100rpw-used-as-dual-battery-controller-with-ac-adapter-option/3644212 #3644212"]是,对于建议条件下的操作设备,请遵循以下步骤。

    好的、谢谢、修改了电路以包含用于 EN 的这个上拉电阻器。 我将继续将其标记为已解决、如果在 PCB 完成后出现任何问题、将重新开始另一个讨论。