This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:针对固定5V 输出的 Rup FB 值

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985982/tps61378-q1-rup-fb-value-for-fixed-5v-out

器件型号:TPS61378-Q1

大家好、团队、

我的客户正在尝试计算 tps61378的补偿、并对 Spielberg 上的内部反馈电阻器有疑问。

对于固定5V 输出、我们应该在快速入门计算器中将什么用作 Rup?

设计参数:  

VIN=3.3V

VOUT = 5V (固定输出选项)

Iout_max = 1.4A

Fsw = 2MHz 范围(我需要确认确切的编程值)

感谢您的帮助!

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于固定的5V 输出条件、您可以在快速入门计算器中输入任何 Rup 值、如20kohm。 它不会影响环路补偿计算。

    但在实际原理图中、请仅在 FB 引脚与 GND 之间连接一个<2k Ω 的下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack!