请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61378-Q1 大家好、团队、
我的客户正在尝试计算 tps61378的补偿、并对 Spielberg 上的内部反馈电阻器有疑问。
对于固定5V 输出、我们应该在快速入门计算器中将什么用作 Rup?
设计参数:
VIN=3.3V
VOUT = 5V (固定输出选项)
Iout_max = 1.4A
Fsw = 2MHz 范围(我需要确认确切的编程值)
感谢您的帮助!
最棒的
David