This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:计算表

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986223/lm61495-q1-calculation-sheet

器件型号:LM61495-Q1

大家好、

是否提供 LM61495-Q1外部组件计算表?

我想知道5V/7A 和6V/6A @400kHz 条件下所需的最小输出电容。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    计算器工具将在下周左右出现在产品文件夹中。 以下是我的建议:

    5V、7A、400kHz、13.5VIN - 5x22uF 或类似器件。 或2x22uF + 150uF 15m Ω 电解电阻

    6V、6A、400kHz、13.5VIN - 4x22uF 或类似器件。  或2x22uF + 100uF 15m Ω 电解电阻

    您还可以使用 产品文件夹中的 WEBENCH 创建设计、调整 COUT 并查看性能。

    Sam