This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:负载瞬态问题

Guru**** 2586415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986283/tps53681-load-transient-question

器件型号:TPS53681

 尊敬的 TI:

我看到补偿器中有一个名为‘ACLL’的比例路径,它与集成'INT'路径相结合,作为环路中的'PI'控制。 更改 KP/KI 可以轻松塑造环路增益曲线。

 ΔI、众所周知、处理器供应商提供的'ACLL'有其自己的定义、当'DL'等于零时、可使用 ACLL (瞬态负载线)来描述瞬态期间的 ΔV μ V/μ s。  

这种物理含义也称为交流压降。

我的问题是:

当环路在负载瞬态时始终保持线性时,我能否直接计算下冲//过冲 ΔV = ACLL*2 ΔI?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这种关系通常不会保持。 您可以将 TPS53681控制环路中的 ACLL 视为控制直接电压反馈与电流反馈的增益。 例如、如果 ACLL = 0、则环路将是纯电压模式控制器。 在高速瞬态事件期间、由于电感器电流(Isum)受所选电感器值的压摆限制、ACLL 将被添加到环路中以实现速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 DCLL 具有非常明确的物理关系、但这里的 ACLL 没有。 我只能将 ACLL 作为环路中的一个增益参数(如 PI 中的 KP)。  

    如果两者都使用负载线定义、这会让人有点困惑。  感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。