This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:OCV 命令定期从主机侧发送。

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984608/bq27520-g4-ocv-commands-are-sent-from-the-host-side-on-a-regular-basis

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在开发一种经常插入和取出电池的器件。
因此、插入和取出电池时执行的 OCV 测量非常重要。
测量 OCV 时、电池接触不良、SOC 可能无法准确测量。
例如、如所附的图所示、即使在同一电池中也无法准确测量 SOC。

因此、我们正在考虑每10秒从主机侧发送一次 OCV 命令、这样、即使获取了不同的 SOC、也会再次执行 OCV 测量并获取准确的 SOC。
定期从主机端发送 OCV 命令时是否存在问题?
例如、未更新可评估性。

此致、

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    当电池放松时、OCV 读数正常、但放电/充电时不准确。 您是否已经测试并确保硬件连接问题? 即使 SOC 为0%、监测计也能正确测量电压、这可能是因为 Chem ID 匹配不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Rashid

    我已经测试了硬件连接。
    我已经确认了重现性。
    已确认、在接触不良时可以正常测量 SOC、在接触不良时 SOC 值会发生变化。
    我正在使用 GPC 工具获取的 Chem_ID。
    我假设电压每秒更新一次、但如果 SOC 值在 OCV 测量中得到错误的值、则该值会被保留、因此只能正确测量电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    GPC 工具报告的 Chem ID 偏差是多少?

    SoC 也每秒计算一次、您能否将监测计连接到 bqStudio 并在问题复制时记录数据? 我们需要日志文件以便进一步调查。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashid

     Chem ID 偏差为 %:2.14
    [file:bat insert check gauge accurations.log]是 SOC 值由于接触不良而不准确时的放电数据。
    最后、我确认了 OCV 命令会更新 SOC 值。

    此致、

    e2e.ti.com/.../bat-insert-check-gauge-accuracy.log

    e2e.ti.com/.../02308.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    Chem ID 偏差看起来不错、我将查看日志文件、下周再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    我查看了数据、似乎 SOC 随电压变化、请参阅下图。 连接不良会导致电压测量不准确、从而导致 SOC 报告不准确。