请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 尊敬的团队:
我们有一些应用问题需要参考您的评论。
Q1:SMBus 接口
在一个系统中使用了4个独立电池组的4个 BQ40Z80、并由一个 MCU 进行通信; 但主机 MCU 中只有一个剩余 SMBus 接口资源。
您能不能对如何实现各种 BQ40Z80控制给出一些意见? 我是否应该单独更改每个 BQ40Z80 SMBus 地址? 我应该在主机 MCU 侧执行任何其他过程?
![]()
Q2:数据闪存值- 设置

如何从 一个特定地址写入服务器连续配置设置? 例如、从地址0x4c90写入三个设置。 是否有标准格式要求?
谢谢
此致
Mia Ma