主题中讨论的其他器件:BQ24650
尊敬的团队
美好的一天!
我们的客户最近购买并测试了具有3节锂电池的 bq24650 EVM 板。 用户手册指出、为了实现充电调节环路、O/p 电压(J2-Vout)需要通过电阻器进行编程。
默认 EVM R13为499k 欧姆、R15为100k 欧姆、因此我们只能为3节锂电池充电。 我的理解是、为了给4节锂电池充电、我需要对 R13进行去焊并在 R13处焊接一个699K 欧姆电阻器。 因此、当电池上的 J2输出电压充电至16.8V 时、VFB ~(达到) 2.1 V。
电源 我使用的太阳能电池板为10W、(VOC ~22.41伏特@ IoC = 0.64安培、VPM = 17.9V @ IPM = 0.56伏特)。 在阳光明媚的日子、能够获得高于20伏的电压。 因此、EVM 板中的 MPPSET 分压电阻器网络仍适用于4节电池。
请告诉我、如果上述使用699k 欧姆电阻器替代 R13的方法可行、请告诉我。 如果您有任何建议不涉及对现有 EVM 板进行拆焊、这将是很好的。
Thx
BR、
Leon.Liu