This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:适用于高容量电池的电池调节

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158726/bq34z100-g1-battery-scaling-for-high-capacity-batteries

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

我正在研发一款产品、该产品将使用两节20Ah 256Wh 并联电池(总共40 Ah 512 Wh)、并使用一节 BQ34Z100-G1和 BQ25703a 进行电量监测和充电。

我已将设计容量缩放 2 (2 * 20000 mAh)、将电流校准1/2 (测量电流=实际电流/ 2)、并将设计能量校准16 (16 * 32000 mWh)。

此组合在容量扩展方面仍然存在问题、在该组合中、似乎只能看到~20Ah 的有效容量。 如何解决此问题?

提前感谢、

Aaron