请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 您好、TI 专家、
这里有一个问题、OTP 如何首次编程?
对于一个项目、当 TPS659037位于电路板上时、应该如何将电压和序列信息编程到 OTP 中? 我是否应首先使用外部 COU 对 TPS659037进行编程?
在对 TPS659037进行编程之前、TPS659037无法正确驱动 AM572X、对吧?
BR、
Jayce L