This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:5V 输入电压应用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985395/lmr36506-5vin-application

器件型号:LMR36506

大家好、团队、

我的客户 正在考虑将 LMR36506用于5V 输入电压、3.3V 输出电压应用。

我知道 LMR36506价格过高、但由于 与业务相关的原因、客户不愿更换。

TI 是否具有 Vin=5V/Vout=3.3V 条件下的效率曲线?

是否支持此低压降压应用?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅效率曲线下方的、5Vin 可能比12Vin 高一些或接近12Vin。 Vin UVLO 的最大值为3.6V、因此从5V 输入获取3.3V 电压应该是可以的。 您还可以从 TI 网站申请免费的 EVM 样片。