This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2677:与 LM2576 1.2-30V 3A 电路等效的电路

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985193/lm2677-equivalent-circuit-to-lm2576-1-2-30v-3a-circuit

器件型号:LM2677
主题中讨论的其他器件:LM2576

在 LM2576数据表中、有一个电路(图23)具有固定输入电压、支持宽范围内的可调输出电压、而不会更改组件值。  我假设、如果您向输入端提供的电压类似于固定的36V、并且可能在 某种程度上调整了反馈电阻器值、则可以将1.2-50V 范围更改为1.2-30V、而不需要更昂贵的 HV 版本。  LM2677是否支持具有 36V 输入电压和3-30V 可调范围但5A 输出而非3A 的类似电路、即是否有一组与所需 ExV 值相匹配的 LC 组件?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您很明显可以对5A 器件执行该操作。 该范围的输出电容器将定义为该区域中的最低电压。 如果您发现您的应用在输出电压范围内需要严格的瞬态要求、您可能会发现您可能必须在该范围的一部分影响瞬态性能。 Webench 应该会为您提供有关组件选择的一些见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 330µF 将 LM2677和36Vin 5Aout 的规格放在 Webench 中、对于这两种情况、它为3Vout 提供的值分别为8.2µH μ H 电感和3 μ F 电容、为30V 输出电压、33µH μ H 电感和2个47µF μ F 电容。  我认为、鉴于仿真器认为这些值应该很好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 如果您的设计需要其他支持、请告诉我。