This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM76003-Q1反极性输入问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984745/lm76003-q1-lm76003-q1-reverse-polarity-input-issue

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76003

尊敬的先生:

lm76003是否需要输入反极性 保护?

--------------------------------------------------

系统电源: 24V 直流电池

ECU 功能: 导航和 HD 地图处理器

车辆类型:重型卡车

此致,

张军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    否、LM76003没有反极性保护。 您可以使用与输入串联的二极管来实现这一点。

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!  

    非常感谢!