This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:CC 偏移校准误差

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984543/bq34110-cc-offset-calibration-error

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好!  

我正在尝试使用其 EVKIT 并通过 Bqstudio 校准 BQ34110芯片的偏移 CC,我收到此错误消息:

"流经感应电阻器的电流。" :

我知道该监测计提供 CC 偏移和电路板偏移校准选项、可将任何可能的剩余电流归零
测量仪表报告。 因此、仅当监测计不报告0mA 电流时才需要进行这些校准
不应存在电流的情况。

但我不明白传感电阻器上的电流来自何处,以及如何解决这个问题?  

这是因为我一直将负载连接到电池、从而产生非零电流吗? 我建立了与用户指南中建议的完全相同的连接:   

感谢您的帮助!  

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您是否打开了负载? 对于 CC 偏移、您应该将其关闭。

    您还应在进行任何校准之前解开测量仪表的密封。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick!  

    感谢您的回答、

    我忘记了说我使用一个简单的电阻器作为负载、那么我是否应该将它从电路上断开?   这不会损坏系统吗?   

    是的、我事先已小心地解开芯片的密封。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 拆下电阻器不应损坏任何东西