Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
您好!
我们目前正在设计中使用 TPS2121、其参数如下:
VIN1 = VBUS =预期电压范围4.75 - 5.2V
VIN2 = V_POE_5V =稳压电压范围5V
由于效率更高、我们的想法是优先考虑 VIN1。 在我们的计算中、设置了 PR1电阻器、以便 VIN1在低于4.25V 时切换到 V_POE_5V。
当原型进入时、我们会看到 V_POE_5V 上电且 VBUS 处于4.27V - 4.69V 之间时不稳定
有关原理图和测量值、请参阅 pdf。
这是为了模拟用户插入不良电压源。 但是、如果 V_POE_5V 已就位、它不应影响 TPS2121的总电压输出、对吧?
2.不稳定的原因可能是什么? 请就解决方案提供建议。
谢谢、
Leona e2e.ti.com/.../TPS2121_5F00_Instability-Issue.pdf