This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解决方案123.

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AFE031-DF1, LAUNCHXL-F280049C, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984155/plcsolution123

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AFE031-DF1LAUNCHXL-F280049CAFE031
尊敬的先生或女士:
我们正在尝试为我们的 LED 灯控制系统应用找到一种电力线通信解决方案,该解决方案具有低成本和高数据速率(至少20k bps 到100k bps),但似乎不太容易找到有效的在线搜索解决方案。
您能否为我们推荐最佳的 PLC 解决方案、包括具有软件支持的开发套件?
谢谢
Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    TI 没有仅适用于 PLC 通信的专用芯片组。  

    在 C2000 MCU 中、我们提供了有关将 PLC 通信添加到控制系统的示例硬件/软件。  通常、C2000将执行系统电源转换或电机控制、这使我们的客户能够在这些设计中添加 PLC 通信。  不确定您是否也在 LED 控制中使用了 C2000、如果需要、这当然可以单独用于 PLC。

    以下示例专门针对在太阳能电池板/逆变器安装中用于通信的 SunSpec 协议。  所有代码均为开源代码、我相信基于 FSK 的 Soln 本身以10kbps 的速率运行;但它可以根据您的需求针对多通道或不同拓扑进行修改。

    文档:

    用于具有 C2000的 PLC 通信的模拟前端

    硬件:

    BOOSTXL-AFE031-DF1 (模拟前端)

    LAUNCHXL-F280049C (C2000控制器)

    SW (在 TI REX 上)

    TX 示例

    RX 示例

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    非常感谢您的信息。

    是的、我们使用基于 TI FSK 的示例的 f280049+AFE031解决方案、但似乎我们只能实现低于1k bps 的解决方案。

    我们希望使用 OFDM、但找不到开源代码。

    无论如何再次感谢

    Jian