This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C43:Webench Designer 非反激功能?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C43, PMP20093, PMP10710, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983759/ucc38c43-webench-designer-non-flyback-capability

器件型号:UCC38C43
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好!

我对基于 UCC38C43或该系列的设计升压 SMPS 感兴趣、 在数据表中、它指定了升压电路可用于升压电路、并提供了升压电路的简化版原理图。  但是、出于某种原因、在 Webench 设计器中、当我通过其产品页面专门选择 IC 时、似乎只想使用反激式设计、因此即使指定了非隔离式输出、也只想使用定制变压器。  虽然我可以通过 TI 的设计应用手册和所有这些内容进行设计、但我想知道是否有方法让 Webench 使用升压拓扑进行 IC 设计。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    感谢您对本视频的关注。 你绝对是对的。 它可用于升压、正向、反激等 但 Webench 仅针对该系列的反激式功能启用。  

    您有几个入门选项:

    1) 1)功率级设计器:  

    由于这些是固定频率电流模式器件、因此您可以使用功率级设计器来调整控制器周围的主要功率级组件的大小。 然后、您可以按照 UCC38C43的数据表建议、为基本设置选择 R 和 C。

    2) 2)您可以在此处搜索满足您要求的现有参考设计:  

    3) 3)您可以为我提供 VinMin、VinMax、Vout、Iout 等设计规格、我可以在我们的内部 TI 数据库中搜索参考设计。 我们拥有~30k 的内部参考设计、因此我们很可能拥有满足您需求的产品。

    请告诉我这是否有帮助、以及您希望如何推进。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计规格为:非隔离式18V 输出电压、10V 输入电压最小值14Vinmax、12Vin 标称电压、Vout 32-40V (该范围内的任何地方都没关系、因为电路将具有可变线性后置稳压器、但该部件已经解决、因此输入电压可能会变化几伏)和5.5A 输出电流。   如果还有一个电路可以在32-40V OUT 和15-24V 等较低电压之间切换电压、则整个项目是针对我使用 ATX 电源输入构建的工作台电源、 但是、我希望尽可能使用可切换电压、以便在线性电源的 Vout 较低时降低功耗。  当然、这可能只是一个单独的第二升压电路、这可能足够容易在之间切换。  如果第二个设计使用可用的变压器、而不是针对具有相似输入输出规格的隔离式第二通道电源使用定制的变压器、这也是需要关注的问题。  如果可能的话、另一个考虑因素是我将手工组装电路、我可以实际焊接的最小封装是 SOIC、因此如果控制器仅采用较小的封装、我将无法真正使用它。  但是、其他元件可能不太关心封装尺寸、因为可以轻松地对电阻器、电容器等进行替换。对于其穿孔组件、电源元件也非常容易在穿孔中使用、因此在这方面不应太担心。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    以下是两种接近您规格 的同步升压转换器参考设计:PMP20093和 PMP10710。 这两种设计都使用 LM5122。 非同步升压可通过 UCC38C4x 轻松设计、直接驱动低侧 MOSFET、否则您需要设计适用于同步版本的电平转换 D、1-D 栅极驱动器。  

    Steve M