This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:TSP610986输入电压和输出电流分别为3.4V 和200mA 的压降

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986, TPS61099, TPS63900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983540/tps610986-tsp610986-voltage-drop-with-3-4v-input-and-200ma-output

器件型号:TPS610986
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS63900

在峰值发射电流为200-300mA 的无线系统中使用 TPS610986。 当输入电压为~3.4V 时、稳压器在旁路模式(低功耗和工作模式)下的压降为~400mV。一旦输入降至3.3V、升压转换器将启动并将输出提升至3.3V。 电感器为 Murata 1285AS-H-2R2M=P2 0.12 Ω。  是否有办法调节升压阈值以保持输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BriGuy、

    对于 TPS610986、200mA~300mA 过高。 请试用 TPS61099

    输入电压范围和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入为2.9-3.6V 时、输出需要高于3.1V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BriGuy、

    一种解决方案是 TPS610995、它将 VOUT 调节为3.6V。  

    如果您在输入电压为3.6V 时需要 VOUT=3.3V、我建议使用 TPS63900、这是一款降压/升压转换器。