请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3845A 大家好、
我想 UC3845A 在启动时具有过流保护。 如果是、如何实现。 谢谢。
此致。
维基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Wiky:
峰值电流模式控制逐周期保护 OCP。 如果负载在启动期间处于 OCP 中、并且您是从高电压 VIN 开始、 然后、为 VCC 供电的偏置绕组将无法进行调节、控制器可能会卡在"启动/停止(OCP)-重试"模式、直到 OCP 条件消失或 VIN 或 PWM 控制器被禁用。 如果输出负载较高但未达到 OCP 电平、则偏置绕组将会出现、并且输出将像通常在稳定状态下那样受到 OCP 保护。 感谢您通过 E2E 进行连接、祝您设计顺利。
此致、
Steve M