This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:关于 EN 的运行

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983526/lmr16010-about-the-operation-of-en

器件型号:LMR16010

您好!

我想向您询问 EN 引脚的行为。
该 IC EN 引脚的阈值电压可在数据表中找到。
请告诉我、如果来自 SW 引脚的电压在该阈值以下几毫秒后停止。
* VIN 引脚始终为12V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有对其进行测试。  但延迟时间非常短、只有几微秒(us)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有对其进行测试。  但延迟时间非常短、只有几微秒(us)。

    谢谢