请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61220 输出为显示屏的背光供电(部件号:Ortustech 的 COM24H2P39ULC)。 在注意到显示屏突然掉出并随机重新打开后、我发现当我触摸反馈电阻器或在其上呼吸时、输出电压会下降。 呼吸会导致高达1V 的压降、并使其达到3-4V。 使用湿手指是最糟糕的。 我的第一种方法是使用评估板 TPS61220EVM-319进行相同的测试。 结果相同、因此我将评估板上的反馈电阻分压器的值(请参阅图1)更改为 R1=100K 和 R2=10K、以更好地抗噪声、它有助于很大程度上、但它仍然受到大约0.2V 的重布线影响 另一种解决方案是在整个电源电路上涂抹热熔胶、从而完全解决了问题(但不确定该解决方案的后续问题)。 但是、新的电阻值使其相当稳定、但我希望您可以告诉我这些值是否是不错的选择。 与数据表中所说的值相比、我是否可以通过使用如此低的值来监督任何内容? (我知道电流会增加一些、但这对我来说是可以的)。
图1:评估板。
图2:我的设计。