This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:Webench VS 数据表计算

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982623/tps54332-webench-vs-datasheet-calculation

器件型号:TPS54332

您好!

我的团队根据 webench 设计了一个电源、后来我被要求写下这个设计的理由、所以我遵循了数据表计算、这为我提供了与 webench 不同的要求。
作为一个示例、当计算告诉我 Lmin 大约为9.18µH μ H 时、webench 上的仿真与一个4.7µH μ H 电感器一起工作。

您能告诉我哪一个更准确、更可靠吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 CHESSA  

    我认为 Webench 是可靠的。  

    您能告诉我您的应用条件是什么? VIN=? Vout=? Iout=?  

    您能否在 Excel 表中列出您的计算结果? 并将其发送给我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复。

    我有多个应用程序,所有输入电压=24V,然后:
    -输出电压= 3.3V 输出电流= 1.3A
    -Vout = 3.3V Iout = 0.5A
    - Vout = 5V Iout = 0.3A

    Excel 是5V 的应用程序。

    e2e.ti.com/.../8156.calcul_5F00_alim.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Marine   

    当您使用公式8计算 Lmin 时、我们应使用 IC 的最大输出电流能力作为3.5A、而不是实际输出电流0.3A/0.5A/1.3A。