This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24052:当 D+和 D-线路悬空时、BQ24052的充电电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983393/bq24052-charge-current-of-bq24052-when-d-and-d--lines-floated

器件型号:BQ24052

Hallo、

我有一个设计、其中 BQ24052的 D+和 D-引脚是悬空的。 该器件通过适配器的微型 USB 端口供电。  是否可以使用500mA 电流为电池充电、或者在数据线路悬空时是否限制为100mA?  

此致、

Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    数据线是充电器能够区分它是否为 USB 输入的方式。 如果设备在线路之间出现短路、则表明已连接适配器。 如果它在 D+和 D-上看到下拉电阻、则连接 USB 电源。 为确保正常运行、不建议将 D=和 D-悬空。  

    ISET2将确定 USB 输入电流限值或适配器源限值(高= 500mA、浮点= 100mA、低=通过 ISET 编程)。