This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:使用 LM317将110~140V 输入转换为100V/0.1A 输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983285/lm317-convert-110-140v-input-to-100v-0-1a-output-with-lm317

器件型号:LM317

大家好、

我的客户希望 使用 LDO 将110~140V 输入转换为100V/0.1A 输出。 高电压 LDO 太贵、因此客户希望使用 LM317来实现低成本解决方案。 但 LM317的最大输入电压小于110V。 那么、我想与您联系、我们能否为 LM317 GND 引脚提供浮动 GND、以便它能够承受系统 GND 的110V 输入? 您是否有这样的设计经验? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    理论上、只要您在所有操作点将器件保持在其绝对最大值范围内、就可以完成此操作。 最常见的故障点是、如果您在输出仍处于 GND 的情况下连接了一个充满电的输入。 在这种情况下、器件之间会有140V 的差分电压、这会导致其失效。  

    有几个在线示例展示了如何通过在输出和输入之间放置一个齐纳二极管来钳制可在输入和输出以及输出和 ADJ 引脚之间看到的最大电压、从而解决这一问题。 我在实现与您的情况类似的东西时看到的问题是、您的输入到输出电压范围正好位于器件的最大工作电压边缘、 因此、要找到一个不会干扰您的稳压并且仍然提供足够裕量来充分保护器件的齐纳二极管将非常困难。

    除非您可以将输入电压范围限制为较小的值、并且可以选择足够的齐纳二极管进行保护、否则我不建议这样做。

    此致、
    标记