请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 主题中讨论的其他器件: BQ25792
您好!
我目前正在开发一款计划使用 BQ25672的产品。 根据我对数据表的检查和 Jeff 的评论(在参考线程中)、将此芯片描述为 BQ25792的"引脚"、我是否正确地假设这两个器件可以互换使用? 从硬件的角度来看、我最关心的是这一点。 但是、如果存在特定的软件/配置差异、我也应该知道、最好知道这一点。 当然、我只打算使用 BQ25672中提供的功能。
我考虑兼容性的理由是:a) BQ25672 尚未投入生产、b)如果出现供应链问题、最好将第二部分作为回退。
说到什么... 有关此器件何时可能进入完全生产的新闻? 完整的生产器件是否可能与当前评估样片相同或不同的器件版本?
谢谢、Ross