大家好、
我的客户正在使用 TPS7A8300。 在他的应用中、在 Vin 关断期间、Vout 将显示超过 Vin + 0.3V 的电压大约为310ms、而输出的绝对最大额定值应低于 Vin + 0.3V、这是否会损坏 IC? 如果是、如何防止这种情况?
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Zeming、
在客户的工作条件下、内部 ESD 二极管将会正向偏置、因此不建议这样做。 我们不建议在这种情况下运行。 如果客户必须在这种情况下运行、则应尽力尽可能减轻 ESD 二极管上的应力。 除了将电压尽可能降低到0.3V 以上(0.31V 优于0.4V 等)之外、它们还应降低二极管上的电流。 因此、需要采用高串联电阻或其他尽可能限制电流的机制(10uA 优于1mA 等)。 最后、它们应该减少二极管上出现这种电压和电流升高的时间。 10us 优于1ms 等 这可以减少 ESD 二极管正向偏置时的能量。
最终、这种器件的运行超出了我们的数据表规格、因此、如果客户以这种方式使用、则必须确保此器件在其应用中按其需要运行。
谢谢、
斯蒂芬
您好 Zeming、
ESD 二极管的 IV 曲线并不容易获得、但它通常是专有数据、因此我不认为我可以释放它。
我再次提出您的问题、我错误地认为您是指另一个引脚、而不是 Vout。 如果 Vout 超过 Vin 0.3V、则不会是 ESD 二极管、而是将正向偏置的内部非理想 MOSFET 体二极管。 一旦该二极管正向偏置、反向电流将从 Vout 流入 MOSFET。 在这种情况下、我们建议将电流限制为器件的绝对最大额定值的5%。 为100mA 的反向电流。
谢谢、
斯蒂芬